结果:找到"AT2401C RFX2401C 射频放大器 PA 2.4G",相关内容1000条
  • 射频前端放大器RFX2402E兼容CB2402超高防静电等级
  • Cb2402是一个完全集成的,单芯片,单独的前端集成电路。它集成了当今无线通信所需的所有射频功能。Cb2402结构将pa,lna,发送和接收开关电路,相关匹配网络,以及谐波滤波器集成在一个cmos单片设备中。Cb2402适用于2.4ghz的802.11b/g/n应用程序。结合卓越的性能,高灵敏度和效率,低噪音,小型因素,低成本,cb2402是理想的解决方案,单天线应用,和理想的积木式应用。Cb2402具有简单的低电压cmos控制逻辑,并且需要最小的外部元件来实现系统。Pa功率探测器电路也是集成的。特征:2.4ghzism单芯片单模射频前端集成电路单独的tx和rx收发端口和单一的天线收发端口2...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: PA 2.4G 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-01-17 16:56:00
  • ATR5179替代AS179这颗SWICH开关
  • ATR5179是一款采用pHEMTGaAs工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。如下图所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路.1,主要应用方向1.1,常规中等功率的开关应用1.2,工业无线电1.3,智能家居1.4,具有收发系统并需要切换的应用\2芯片主要特征2.1,P1dB=+30dBm@VC=3V2.2,IIP3=+43dBm@VC=3V2.3,低插损:0...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开关 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-12-02 09:46:00
  • RFX2401C无线射频低通滤波器2.4GHz的发射高功率PA放大器
  • RFX2401C和RFX2402C是全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n应用的纯CMOS单芯片/单硅片RFeIC。在2011年底成功推出这两款集成电路后,RFaxis很快将开始大批量生产并交付其他七种RFeIC。这将使RFaxis的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案RFaxis开始为智能手机和平板电脑用双模Wi-Fi/蓝牙、WLAN11a/n/ac、无线音频、ZigBee和智能能源/家庭自动化等市场批量生产七种新的CMOS射频前端集成电路RFX2401Chttps://...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RFX2401C 无线 2.4GHz 发 PA 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-23 15:35:00
  • 动能世纪-简单介绍PA放大芯片-AT2401C
  • 近期AT厂家推出一款功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。堪比一头美洲豹强势打入市场并受到广大生产商欢迎。由于无线蓝牙产品在市场的竞争非常大,导致生产商不得已考虑成本方面的问题。由于中科微自身也是研发生产2.4G无线芯片考虑的对客户的配套服务,专门研发了AT2401C功放芯片并以RFX2401C功放芯片为进攻目标,为客户打造超值性价比的配套芯片。价格方面、性能也不亚于也低于RFX2401C。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得A...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AT2401C RFX2401C PA 2.4G 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-26 09:49:00
  • PIN对PIN兼容RFX2401C方案,2.4GPA前端射频功率放大器AT2401C太好用了
  • RFX2401C是2.4G频段的最常用PA之一,目前市面上已经大规模应用,但市场竞争越来越激烈,现在推出了RFX2401C替换方案,功放性能提升的同时,成本也大幅度降低,功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。https://detail.1688.com/offer/564786825838.html?spm=a26286.10576602.0.0AT2401C替代RFX2401C射频功放芯片花了点时间,给大家归类下AT2401C的主要性能特点:-2.4GHzZigBee高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS工艺-集成TX/RX收发器端口和天线端口-集成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G PA 功率 RFX2401C 2401C 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-28 15:49:00
  • AT2402E与RFX2402E射频前端PIN对PIN兼容技术资料
  • AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。芯片集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的变化并输出相应的电...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 前端 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-03 11:21:00
  • RFX2401C射频功放芯片/AT2401C完全代替/低成本
  • AT2401CPIN对PIN兼容RFX2401C比RFX2401C的ESD防静电等级更高,静电损坏率大幅度降低产品介绍:AT2401C是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RFX2401C/AT2401C 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-10 12:00:00
  • AT2401C与RFX401C兼容性技术参考规格书
  • 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZigBee,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: PA,功 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-24 17:08:00
  • AT2401C低成本PA放大替代RFX2401C
  • 概述AT2401C是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: PA 低成本 rfx2401c at2401c 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-31 10:43:00
  • RFX2401C2.4G功放芯片
  • 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZIGBEE,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: RFX2401C pa 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-05 09:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: